This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:具有 Sitara 嵌入式 Linux 主机的 MSP430引导加载程序不支持 F/R 5或6系列 BSL

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1331379/msp430fr2311-msp430-bootloader-with-sitara-embedded-linux-host-does-not-support-f-r-5-or-6-series-bsl

器件型号:MSP430FR2311

您好!

我有一个客户尝试使用 SLAA760作为 MSP430 BSL 编程器的 Linux 实现参考。 我只想指出、这里的 BSL 协议仅适用于2/4系列 MSP430、而不适用于5/6系列。  

它们使用完全不同的数据包格式、并且不使用同步数据包来启动 BSL 交互。

然而、 目前还不能马上清楚情况是否如此。

我们需要更清楚地说明本应用手册针对的是哪一系列的 MSP430、或者我们还需要进行5/6系列执行。

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆南

    此文档 https://www.ti.com/lit/an/swra500/swra500.pdf 也可作为参考。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢这里的提示、客户正在使用的器件仅支持 UART BSL、但我们是否有任何关于 F5xxx 系列 MSP 上带 UART 的 Linux BSL 的示例?

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆南  

    我会检查更多信息并 稍后回复

    谢谢