This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:EVM430-FR6043 App_config...h

Guru**** 2472120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1330832/msp430fr6043-evm430-fr6043-app_config-h

器件型号:MSP430FR6043

您好
您建议我们使用:
fr6043_usswlib_template_example
构建适用于定制板的驱动程序。


我希望它也能够使用此功能:
//#define USS_APP_DC_OFFSET_ENCELLY_ENABLE
但它位于 App_config.h 文件中、
该项目中不存在的项目。
这些 App_CONFIG 文件的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在进行水表项目?  

     fr6043_usswlib_template_example 专为燃气表应用而设计。 燃气表应用不需要直流偏移消除功能。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,但它也存在于  fr6047_usswlib_template_example 中 。

    在这里、我想使用该选项。

    那么、为什么该函数不存在呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在 ussSwLibCalibration.c 中找到此函数的定义。 它包含在项目中。

     

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)你有点混淆了我,你展示的是做同样的操作,只是它的定义是这样的,它不应该被这样启用://#define USS_APP_DC_OFFSET_ENCELLY_ENABLE ?

    在演示代码中、我必须删除//以启用函数(//#define USS_APP_DC_OFFSET_ENCELLY_ENABLE)
    在这里,你声称没有这样的东西,它直接像这样工作吗?

    2) 2)您还在我们的线程中在这里说过、6043不需要 DC_cancellation 函数、但我看到这里也定义了 DC_estimination 函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)您混淆了我一位,您演示的是相同的操作,只是定义了类似这样的操作,不应在此启用它://#define USS_APP_DC_OFFSET_ACLECTION_ENABLE?

    在模板和演示项目的源代码中已经定义了此 USS_esterateDCoffset()函数。 不同之处在于、在演示代码中、您可以直接启用  USS_APP_DC_OFFSET_ENCELLY_ENABLE 来启用此函数。 但是、在模板项目中、它没有此 定义。 如果仍要使用 USS_esterateDCoffset ()函数,则需要在主循环中调用它。  

    在演示代码中,我必须删除//才能启用函数(//#define USS_APP_DC_OFFSET_ENCELLY_ENABLE)
    在这里,你声称没有这样的东西,它的工作方式很简单吗?

    在演示代码中、您需要定义 USS_APP_DC_OFFSET_ENCELLY_ENABLE 以启用直流偏移消除功能。 因为主循环中有一个#ifdef 来确定它是否将运行 USS_estateDCoffset()函数。

    2)您还在我们的线程中说6043不需要 DC_cancellation 函数,但我看到 DC_estimination 也是在这里定义的。?

    燃气表应用不需要 DC 偏移消除功能。  fr6043_usswlib_template_example 专为燃气表应用而设计。  燃气表项目和水表项目共享大部分库代码。 所以,你也可以 在 fr6043_usswlib_template_example 中找到 USS_esterateDCoffset ()函数 。 但是、是否在主循环中调用它是由客户决定的。

    此致、

    现金豪