Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET, MSP430F6636
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 MSP-FET、
BSL Scripter 版本:3.2.1
编译器版本:TI 21.6.0.LTS
CCS 版本:12.4.0
UART BSL:MSP430F5529
UART 引脚:RX:8.2、TX:8.3
物理总线:RS 至485
我正在尝试从 BSL 脚本编辑器发送 Mass_Erase 命令、如下所示: 
尽管我从 UART 获得了正确的命令(CRC 正确)。 但 BSL 不会提供成功的响应。 我尝试调试代码,发现在执行 BSL430_massErase ()函数后,我的控制器进入了无限循环。 之后、所有命令都会被拒绝并失败。
程序导致这个函数:
.

、您好、请在下面找到捕获的 TX/RX 值、因为控制器处于复位模式并且不做回复: