This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 1630160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1320405/msp430f6779a-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430F6779A

尊敬的 TI 支持部门:

关于寄存器 AUXCTL0和 AUXCTL1、我发现了一些问题、然后还不确定。

在辅助电源中、我使用 DVCC 作为 MCU 的电源、并使用寄存器 AUX0SW 选择辅助电源。

通常情况下、如果电源 DVCC、AUX0SW 寄存器为1并且 AUX0OK 寄存器 由 AUX0MD = 0设置为1。

我发现 AUX0SW 寄存器为0、但 AUX0OK 为1。  

如果我使用 AUX0OK 寄存器、请选择辅助设备以避免这种情况下的问题。 它与 AUX0SW 寄存器有何不同?

谢谢!

Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 AUXxOK 寄存器应该被视为指示 DVCC 状态的可靠源。  

    在 UG 中对 AUXxSW 寄存器的描述很少。 我不确定他们针对此寄存器参考的开关状态。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cash Hao11:

    所以、是否应该使用 AUXSW 寄存器、然后 AUXOK 寄存器可以使用代替寄存器 AUXSW?

    更改为使用 AUXOK 寄存器后是否出现问题?

    问题 AUXSW 寄存器不工作是由于 MCU 错误或问题勘误表引起的?

    谢谢!

    Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你能回答我的问题吗?

    谢谢!

    Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 我不知何故错过了这条消息。  

    您可以使用 AUXOK 寄存器而不是 AUXSW 寄存器来指示 DVCC 状态。 使用 AUXOK 寄存器时、不应发生任何其他问题。 我在勘误表中找不到相关信息。 我认为这可能是 UG 中的描述不准确。

    此致、

    现金豪