This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:需要帮助以增加采样率

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1325723/evm430-fr6043-need-help-to-increase-the-number-of-samples-sampling-rate

器件型号:EVM430-FR6043

我们将 EVM430-FR6043与超声波传感器( 500 kHz )用于气流计量。

气流持续3-4秒以进行波形分析、  
观察结果是,我们得到的样本数量较少,用于我们的分析(约70-80 )。  
我们希望将样本数增加到250-300。

传感器: https://www.alibaba.com/product-detail/Piezoelectric-Transducer-Sensor-JIAKANG-Underwater-Flow_60408560566.html?spm=a2700.galleryofferlist.p_offer.d_title.288822efqGOtGM&s=p

管道配置:



1] USS 配置工具设置如下所述

2] ADC 捕获:

3]已保存的波形:(有关详细信息,请查看附件)

e2e.ti.com/.../waveforms_5F00_500_5F00_29_5F00_12_5F00_23_5F00_1.csv

我们还从 USS 传感器供应商获取了一些输入来改善采样数量、如下所述、采样数量仍然没有增加。

我们正在努力提高采样率并获取更多的样本、因此、请您尽快为我们提供支持、因为我们也设计了定制板、但首先我们要尝试在 EVM 上实现所有要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    UPS0到 UPS1间隙是两次测量之间的时间间隔。 您可以更改它以获得更快的测量速率。

    但是、对于使用 TI USS 库在燃气表应用中实现从 UPS0到 UPS1的小于20ms 的时间间隙 而言、这听起来是不可能的。 请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/ug/tiduej6a/tiduej6a.pdf 中的此图。



    一次测量的主要时间消耗因素为 UPS/DNS GAP (7.82ms)、数据处理时间(4.05ms)和两个 UPS/DNS 脉冲/捕获(2*1.05ms)。 您可以降低 UPS0到 DNS0的间隙。 但是、您需要考虑传感器振铃问题、多次反射问题等。 它主要取决于换能器和管道设计。 我们不希望在测量 DNS 信号时、它会受到之前的 UPS 信号的影响。 所以它不能降到很低、例如使用3ms。 很难节省 UPS/DNS 脉冲部件的时间,因此将其保留为2*1ms。 接下来是数据处理时间。 在该图中、我们给出的值为4.05ms。 但是、不同测量之间的数据处理时间差异很大。 我不确定您对 USS 算法的理解有多深。 简单来说、该算法有两种模式、一种称为搜索模式、另一种是跟踪模式。 搜索模式将使用所有 ADC 捕获数据进行计算。 跟踪模式将使用部分数据进行计算并节省电力。 在该图中、我们选择了大约4ms 的相当好的数据处理时间、该时间来自跟踪模式的数据处理。 但这并不意味着我们可以为每次测量获得该值。 因此、燃气表应用的合理 UPS0到 UPS1间隙将为50ms。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见、
    我们尝试了 USS 工具的设置即 UPS0到 UPS1间隙:50ms。

    但我们没有获得预期的样本数。 和波形失真更严重。
     结果:

    保存的波形:

    e2e.ti.com/.../waveforms_5F00_20_5F00_02_5F00_24_5F00_01.csv

    此致、

    普赖吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还要更改其他参数? 为什么这两个帖子的 ADC 捕获数据看起来有很大不同? 第二次 ADC 捕获中似乎也有一些噪声。 您是否还要更改测试环境?  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们仅更新了"UPS0到 UPS1间隙:50ms"、并且所有其他配置设置保持不变。
    是的、我们可以看到 ADC 捕获波形的差异、测试环境没有改变  

    此致、

    普雷吉特·特里布万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 我不知何故错过了这条消息。  

    奇怪的是、更改  UPS0到 UPS1间隙通常不会影响 ADC 捕捉信号。 那么、您能否录制在将 UPS0更改为 UPS1 GAP 参数时的视频、ADC 捕获也会在相同的测试环境中更改? 谢谢。

    此致、

    现金豪