This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:ADC12温度传感器

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1331612/msp430f2418-adc12-temperature-sensor

器件型号:MSP430F2418

您好!

对于用于温度检测的通过 ADC12的原始数据存在波动问题。

对于用于稳定传感的初始化方法、是否有任何建议?

2.您能指导方法从原始数据中获得精确的温度吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以在该器件的用户指南中找到该说明、将采样周期设置为30us 以上、以获得更好的稳定性:

    另外、使用温度公式:

    另一方面、温度传感器的失调电压可以高达±20°C。 TI 建议使用单点校准来更大限度地减少内置温度传感器的失调电压误差。 请参阅数据表:

    B.R.

    萨尔