This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:MSP430FR50431

Guru**** 2813515 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5041, MSP430FR5043, MSP430FR6043, MSP430FR50431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1331794/msp430fr50431-msp430fr50431

器件型号:MSP430FR50431
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043、、MSP430FR5041、MSP430FR5043

您好!

我构建并尝试调试以下 TI 代码: msp430fr6043_euscib0_i2c_11.c。 当尝试刷写时 、我收到此消息。 红色:   

MSP430:连接到目标时出错:目标设置(MSP430FR50431)与实际目标类型不匹配(MSP430FR6043)

但是、在按下 Ignore 后、它会闪烁并允许我进行调试、即逐步执行代码。

到底发生了什么事?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 中、转到"Build Settings->General->Variant"并将设置更改为 MSP430FR50431。 (在此过程中、确保选中复选框"Mange target-configuration automatically"。 可能是。) FR50431的 TI 示例均名为"xxxFR6043xx"、因此在随后的重新构建过程中不会出现任何明显问题。

    我无法判断为 FR6043构建的程序是否能在 FR50431上正确运行、因为我对这些器件不太了解。 或许没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430FR5043x 和 MSP430FR6043x 的主要区别在于 LCD 支持。 如果您不使用 LCD 示例、应该没问题。  

    MSP430FR5043与 MSP430FR5041的主要区别分别在于 UART 与 I2C 引导加载程序。  

    此致、
    布兰登·费舍尔