This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:I2C 从器件有时会在总线重新启动之前将 SCL 保持为低电平

Guru**** 2835265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1325180/msp430fr5738-i2c-slave-sometimes-holds-scl-low-until-bus-is-restarted

器件型号:MSP430FR5738

您好!

有时 MSP 会停止对 i2c 正确回复直到其复位、这会带来问题。  

MSP 充当从器件。

当它开始出现行为错误时、MSP 会确认地址和接收到的数据、但之后会停止确认。 SCL 在它应该应答时卡在低电平。  SCL 保持低电平32ms、然后在处理 USCI_I2C_UCCLTOIFG 时重新启动总线

不过、在总线复位后、MSP 会保持错误行为、具有相同的模式。 仅当我完全复位 MSP 时、它才可以正常工作。  

以下是我如何复位总线。

    case USCI_I2C_UCCLTOIFG:
    //Timeout of the bus, reset i2c
        ucBusyDetectionCounter += 1;
        P1SEL1 &= ~(BIT6);      // Generate NACK by releasing SDA,
        P1SEL1 &= ~(BIT7);      //  then SCL, via disconnecting from the I2C

        UCB0CTLW0 |= UCSWRST;   // Reset

        UCB0CTLW0 |= UCMODE_3 | UCSYNC;          // I2C mode, sync mode
        UCB0I2COA0 = SLAVE_ADDR | UCOAEN;        // Own Address and enable

        UCB0CTLW0 &= ~UCSWRST;
        P1SEL1 |=  (BIT6|BIT7); // Re-connect pins to I2C
        UCB0IE |= UCRXIE + UCSTPIE + UCCLTOIE;   // Enable RX and TX interrupt
        break;

我想我有两个问题:  

1:某些内部问题、导致其无法达到下一状态

2:未完成总线重新启动、无法纠正该错误。

来自该文档:

在以下情况下、由 eUSCI_B 扩展时钟:

1:内部移位寄存器正在等待数据、但 TXIFG 仍挂起

2:内部移位寄存器已满、但 RXIFG 仍挂起

3:仲裁丢失中断挂起 =>不太可能、它在与  USCI_I2C_UCCLTOIFG 相同的例程中处理、正常工作

4:UCSWACK 在 UCBxCTLW1中被选中并且 UCBxI2COA0确实导致了匹配=>不可能、 UCSWACK 未被激活

我目前正在探究 时钟拉伸的前两个原因。

我的问题:

-你看到了这样的问题吗? 是否有任何指针可以帮助我了解问题的根本原因?

-你觉得总线重置代码有任何问题吗?

注:

我很确定 i2c 主器件不是问题、当 MSP 复位时问题停止、与其他 i2c 从器件的通信正常。  

谢谢。

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道的一个危害是、UCSTPIFG 具有比建立竞争的 RX/TXIFG 更高的优先级(在 UCB0IV 中)。 如果您使用 UCSTPIFG 并执行常规的停止操作(尤其是禁用 IE-s)、您可能会在 I2C 单元中留下 RX/TXIFG 条件。  

    我不知道为什么 SWRST 序列不能清除这一点、不过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提示!  

    经过一些进一步的调试、我 找到了总线复位无法解决问题的原因。 它错过了状态机的复位:  

    "从模式 = RX_REG_ADDRESS_MODE;"

    我还不确定总线有时会出现问题的原因、但现在当它发生时、总线会快速复位并正常运行。