This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5308:与时钟精度相关的因素有哪些

Guru**** 2930850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1320504/msp430f5308-what-factors-are-related-to-clock-accuracy

器件型号:MSP430F5308

大家好!

我的客户正在使用通过1/4 25MHz 生成的6.25MHz。
我的客户要求我告诉他所有的因素都与时钟的准确度有关。

此致、   

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-KAZ:

    您知道客户是在 XT1上使用外部32kHz Xtal 或谐振器、还是在 DCO 上使用内部32kHz REFO 作为 FLL 基准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    很抱歉这么晚才回复。
    您使用的是内部32kHz REFO。

    此致

    伊藤