This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:带 USS 测量的 UART Rx

Guru**** 2601305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1328585/msp430fr6047-uart-rx-with-uss-measurement

器件型号:MSP430FR6047

团队、您好!

我 想 让 USS 运行、并且还需要同时从 UART 接收数据。 UART 中断不适用于上的 USS 测量。

我尝试了禁用 LPM、也尝试了更改为 LPM0。 没有任何效果。 请提供您的输入。

TIA 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    您是否曾尝试在当前配置中仅使用 UART Rx 接收数据、禁用 USS、它是否正常工作?

    我希望确保您的 UART 设置没有错误的配置。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    可以。 我已经尝试过了、它正在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    USS 代码中不应该有任何内容可以禁用 UART 中断、所以您能否确认 Rx 中断标志是否被置为有效 、以及接收后 Rx 中是否有数据。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    将系统从 LPM3移到 LPM0可使 UART 中断正常工作。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您正在使用 SMCLK (UCSSEL=2或3)。 在 LPM3中、SMCLK 被关闭。

    您可以使用 ACLK (UCSSEL=1)为 UART 计时、该器件在 LPM3中处于活动状态、但由于 ACLK 非常慢、您的比特率选择会受到更大的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    我认为 Bruce 给出了正确的猜想、请检查时钟并尝试一下。

    B.R.

    萨尔