This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:本应处于 LPM4.5时功耗过高

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1330921/msp430i2040-excessive-power-consumption-when-supposed-to-be-in-lpm4-5

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

您好!

我们基于 MSP430I2040构建了一个传感器。 在尝试优化功耗时、我注意到它平均消耗22uA、此时被指示保持在 LPM4.5。

它是如下图所示的非常简单的电路。 MSP430I2040在 P2.1上唤醒至外部中断、如果 P2.1保持低电平、则保持在 LPM4.5中。

以下电流跟踪是通过 SimpleLInk 开发板附带的 EnergyTrace++工具进行测量的。 连接到正电源(VCC)的所有外部器件均已移除、因此只有 MSP430I2040和 RST 引脚通过上拉电阻器连接到 VCC。

总电流消耗约为20uA、表示系统确实进入了 LPM4.5、否则如数据表所述、处于 LPM4时、电流消耗将大于70uA。 但是、缩小的电流迹线表明频繁的高电流消耗高达250uA。  

我不认为这是测量的赝像、因为在测量基于 SimpleLink MCU 的系统时、我们通常会获得良好且预期的结果。 我也不认为这是由外围电路或 PCB 本身的一些泄漏引起的、因为在这种情况下、应该会有稳定的电流消耗底限。

我的怀疑是某种原因、可能是因为 P2.1上的电压不稳定、所以系统可能会尝试退出 LPM4.5、但随后立即返回到 LPM4.5。 其他电流消耗来源可能是什么?

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    我认为这需要进一步调试、以弄清您的电路板中发生了什么情况。

    1. 请勿使用中断来唤醒器件、并检查保持 LP4.5的电流消耗是否正常。

    2.在设备被中断唤醒时做一些延迟,检查电流在延迟时是否有高电流消耗。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我禁用了 P2.1上的中断、因此系统根本不会唤醒、但平均电流消耗和迹线形状保持不变。 我想这不是由中断引起的。

    在进入 LPM4.5之前、所有未使用的 GPIO 引脚已设置为输出低电平、UART 和计时器也已关闭。  

    您是否对剩余电流消耗的来源有任何想法?

    谢谢。

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    所有未使用的 GPIO 引脚均已设置为输出低电平,

    我建议您可以将 GPIO 设置为 未使用引脚的输入或输出高阻抗。

    此外、我建议你只能将所有 GPIO 设置 为输入、让 PCU 进入 LP4.5、然后检查电流消耗情况。 如果问题仍然存在、我假设它与外部电路有关。 如果问题消失、您可以逐个添加模块、以查看此处发生的情况。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我从 PCB 上移除 MCU 并再次测量电流消耗。 结果很有趣。 虽然总体/平均电流消耗降低到1uA、但峰值电流消耗仍达到250uA。 我想20uA 的电流消耗也源自 MCU。

    似乎没有任何明显的东西。 我们将使用 FR 系列 MCU 构建该传感器板的另一个版本、看看我们可以得到什么样的数字。

    感谢您的意见、我会将此问题标记为目前已解决。

    此致!

    ZL