This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:无法使用 MSP-BSL 与 BSL 进行交互(Rocket)

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1333412/msp430f2272-unable-to-interact-with-bsl-using-msp-bsl-rocket

器件型号:MSP430F2272
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

您好!

我尝试 使用 BSLDEMO.exe (MSP430引导加载程序通信程序(版本2.03 - 2019))和 MSP-BSL Rocket 从 MSP430F2272中读取存储器、但遇到了下面的错误。

MSP         火箭

P1.1 (32)      BSL-TX (也已尝试 RX)

P2.2 (10)      BSL-RX (也已尝试使用 TX)

DVss (4)       接地

DVcc (2)       VCC 电压

测试(1)       测试

nRST (7)       RST

TCK (35)       TCK

C:\ti\bsl-Scripter\absoluted\BSLDEMO\BSLDEMO>BSLDEMO.exe -tRocket -cCOM77 -rc00 2 out.txt
MSP430引导加载程序通信程序(2.03 - 2019版)
发送标准密码...
错误:同步失败!
是否连接了引导加载程序?

我可以使用 MSP-FET 和 UniFlash 通过 JTAG 连接到 MSP、并且可以读取0xFFAh 中的 BSL 版本数据、并验证 BSL 密码是否仍然为所有 F、但无法使用 Rocket 通过 BSL 与我通信。 我还验证了 BSL 是否未被禁用(0xFFDE 上的字不是0xAA55)。 我的连接或运行的命令是否有问题? BSLDEMO.exe 或火箭与 F2272不兼容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了通用 USB 串行适配器而不是 MSP-BSL Rocket、于是我能够进行连接。  尽管我仍然很好奇为什么火箭不能运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron  

    我会查看一些 BSL 文档并在稍后回复您

    谢谢!