This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:边沿捕获不能在 TIMA0_C2处工作

Guru**** 2601305 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1333639/lp-mspm0g3507-edge-capture-doesn-t-work-at-tima0_c2

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507SysConfig

您好、专家:

I 使用  

硬件: LP-MSPM0G3507

SDK:1.30.0.03

示例: timx_timer_mode_capture_edge_capture_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang

默认工程没有问题、可以正常工作。

我将输入更改为 TIMA0通道0。 它会正常工作。

我将输入更改为 TIMA0通道2。 中断不再触发。

我已经确认 SysConfig 和代码中的中断设置。 还不错 有人能告诉我哪里出了问题吗?

Br、

弗兰克

e2e.ti.com/.../timx_5F00_timer_5F00_mode_5F00_capture_5F00_edge_5F00_capture.syscfge2e.ti.com/.../timx_5F00_timer_5F00_mode_5F00_capture_5F00_edge_5F00_capture.c

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要使用哪个引脚? A10和 A11等引脚与 BoosterPack 引脚没有直接连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我们已通过电子邮件通知您、我会再次检查您对此问题的测试结果。

    是的、应该是 ISEL 错误配置使问题发生。 目前、您可以手动更改应用程序代码中的 ISEL:

    DL_Timer_setCaptureCompareInput (CAPTURE_0_INST、DL_TIMER_CC_INPUT_INV_NOINVERT、DL_TIMER_CC_IN_SEL_CCPX、DL_TIMER_CC_2_INDEX);

    感谢您的更新、我会将此主题转发给软件团队、他们将在以下 SDK 发布版本中修复此问题。

    谢谢!

    B.R.

    萨尔