This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994引导加载程序

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1333714/msp430fr5994-msp430fr5994-bootloader

器件型号:MSP430FR5994

您好!

我想问您、是否可以 远程更改 MSP430FR5994处理器中的固件? 我n´t 了很多应用手册、但我没有找到需要的内容。 是否可以将新固件保存到外部闪存或 FRAM 代码存储器的一部分、然后从中加载并重新启动? 我希望通过无线电接收新固件、保存它、然后在没有 PC 或其他处理器的情况下引导它。

我会读取 slau550ab.pdf、但这用于 BSL ROM 存储器通过外设 UART/I2C 从其他处理器或系统直接写入 FRAM。 我已下载 slaa721e.pdf、但 我不想在这上面浪费时间...  

您是否具有 将新固件保存至外部闪存或部分 FRAM 代码存储器的代码示例和应用手册、从中加载并重新启动?

谢谢。 Tomas。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    实际上、您将需要使用无线设备通过 BSL 提供数据和瓶胚更新。

    强烈建议查看 slaa721、它具有广泛的范围、但本应用手册最好能够满足您的需求、尤其是双映像思想、它有助于展示如何在更新过程中发生编程故障时跳转到稳定的应用代码。

    此致、
    卢克