This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:如何在波瓣搜索错误后暂停或断开超声波器件

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1330465/msp430fr6047-how-to-pause-or-disconnect-the-ultrasonic-part-after-lobe-search-error

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

客户将 MSP430FR6047用于水计量相关设计、现在会遇到这样的问题:

在搜索超声波瓣时、不时会出现波瓣搜索错误(上一个或下一个)、导致 dtof 增加/减少单波瓣的值、约为±17500000。

 出现搜索错误后、通常会持续下去、直到流速返回到零或传感器物理断开。 也有机会在一段时间后自动恢复正常。

当温度高于50°C 时、该问题尤其明显。

基于客户的管线、电流 USS_ALG_RATIO_OF_TRACK 0.1925

这个参数是在50°C 上测试时出现问题可能性最小的参考值。

客户尝试重新启动整个程序  PMM_TRIGPOR ();

有一个机会它将恢复正常,但这一机会很小。 特别是有水流时、基本不可能通过重启来恢复。

如果传感器已物理断开连接然后重新连接、则恢复概率为100%。

基于上述情况、我们想问器件是否可以通过软件操作暂停或断开超声波部件采样、以便波瓣搜索可以恢复正常。

或者是否有其他方法可以避免上述问题。

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我会将 这个问题转发给超声波专家、以便就该主题发表一些评论。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    Unknown 说:
    在搜索超声波瓣时、不时会出现波瓣搜索错误(上一个或下一个)、导致 dtof 增加/减少一个波瓣的值、这大约是±17500000。

    此17500000的单位是什么? 如果它是 ps、则17500000ps = 17.5us。 这是否意味着循环滑移问题通常发生在 dTOF 约为17.5us 的高流速下?  

    您能要求客户在此处提供更多测试数据吗? 导致此问题的零流量和高流量下参数配置、波形和 ADC 捕获的一些屏幕截图。  

    这些信息将帮助我们查明导致此问题的原因。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    如果是 ps,则17500000ps = 17.5us。

    可以。

    这是否意味着循环滑移问题通常发生在高流速下,dTOF 约为17.5us?

    不、这并不意味着在此流速下会出现问题。 当温度超过50摄氏度后、dTOF 的上升或下降概率为17500000ps (这是平均值、而不是固定值)。

    例如、当前 dTOF 最初为546809、可能变为18046809。

    客户当前关注的不是上述问题、而是超声波模块是否可以配置为实现类似于通过软件配置物理断开的状态。

    客户目前的操作是、短时间内将超声波激励频率从100K 更改为10K、一秒钟后再改回100K。 这一目的似乎已经实现,但无法准确评估是否存在其他风险。

    --

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    客户目前担心的不是上述问题,但超声波模块是否可以配置为通过软件配置实现类似于物理断开连接的状态。

    他们为什么需要物理断开连接?  物理断开是否可以解决 增加或减少17500000ps 的问题?  

    它们可以尝试通过 在它们的代码中调用 USS_resetUSSmoot()函数来重置 USS 模块。  

    此致、

    现金豪