This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:VCC = 2.8V 时的输入阈值电平?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1336962/msp430fr6989-input-threshold-levels-at-vcc-2-8v

器件型号:MSP430FR6989

团队、  

数据表仅显示了2.2V 和3.0V 电源的数字输入阈值电平。 如果 VCC = 2.8V、这些电平将如何?

谢谢。
 罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    阈值通常是 VCC 级别的比率。 以下是我针对2.8V 的近似值。 (如果您需要更高的最小和最大阈值精度、可创建曲线)

    正输入阈值
    VCC 最小值 最小比率 最大值 最大比率
    2.2 1.2 0.545 1.65 0.75
    3 1.65 0.55 2.25 0.75
    近似 2.8 ~1.53   2.1  
    负输入阈值
    VCC 最小值 最小比率 最大值 最大比率
    2.2 0.55 0.25 1 0.4545
    3 0.75 0.25 1.35 0.45
    2.8 0.7   ~1.26  

    此致。
    卢克