This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:使用超声波技术演示液位和距离感应?

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1336093/evm430-fr6043-liquid-level-and-distance-sensing-demo-with-ultrasonic-technology

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: PGA460

您好!

我观看了这个液位感应演示。

https://www.youtube.com/watch?v=_g7r-Q9SS_c

我想知道是否可以使用 MSP430FR5529 Launchpad 和 BOOSTXL-PGA460实现同样的功能

比较两个电路板的价格可以发现、使用 EVM430-FR6043的成本更低。

另外、我想知道演示中使用的超声波传感器器件名称。

我的预期应用是测量容器中的液体药物。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    该演示供 MSP430FR6043使用。 我认为该器件适用于 超声波感应燃气和水计量应用

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题仍未得到解答。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kel

    >>我想知道是否可以使用 MSP430FR5529 Launchpad 和 BOOSTXL-PGA460完成同样的操作

    我不熟悉 PGA460。 我认为这个功能应该是相似的。 应该有一些详细的差异、

    >>比较两块电路板的价格、 EVM430-FR6043更便宜。

    >>我的目标应用是测量容器中的液体药物。

    EVM430-FR6043应该适合您的液位测量应用

    请参阅 www.ti.com/.../slaa951a.pdf = 1710407553667&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430FR6043

    谢谢