This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010263:设计文件

Guru**** 2600075 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1336483/tida-010263-design-files

器件型号:TIDA-010263

您好!

我要查找的是 TIDA-010263的 Altium 文件。

很多次了

乐金

温琴佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    让我看看我能为你挖掘什么。  您是否曾尝试与作者、斯蒂芬·格拉夫联系过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    不是的。 我知道、所有设计文件通常都发布在 TI.com 上、我只是认为该设计是新设计、材料尚未上传...

    过程中也可能出现错误、即缺少链接或页面中出现错误(不太可能、但也发生了错误...)

    我会联系斯蒂芬,如果你有任何消息,让我知道的方式

    乐金

    维森佐