This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:MSP-FET 刷写问题

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2153, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1336511/msp430fr2153-msp-fet-flashing-issue

器件型号:MSP430FR2153
主题中讨论的其他器件: MSP-FETUNIFLASH

您好!

我尝试使用 MSP-FET 闪存仿真工具对微控制器 MSP430FR2153进行编程。

微控制器由2V3供电、为了使用调试模式、我仅连接了微控制器和 MSP-FET 之间的 VCC_TARGET、GND、TEST 和 RST 引脚。

在使用 Code Composer Studio 时、会显示消息"Error connecting to the target. 未知设备"。

使用 UniFlash、会显示消息"No debug probes/devices Detected"和 status"Inactive"。

我是否应该使用 VCC_TOOL 引脚而不是 VCC_TARGET? 由于 MSP-FET 将在我的以2.3V 电压供电的电路板上注入3.3V 电压、我认为这非常危险。

亚历克西安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexian:

    来自 CCS 的错误显示它无法与 MSP430 (目标)通信、而来自 UniFlash 的错误显示它无法与 MSP-FET (调试探针)通信。  我想 UniFlash 无法与之交谈、因为它已经忙/连接到 CCS。   

    总之、这是 TI EVM 还是定制电路板?  MSP-FET 是独立编程器还是从 Launchpad 跳过?   

    不与芯片交谈可能有很多原因、但我鼓励您仔细检查电源、然后确认连接和电路与 MSP430硬件工具用户指南中图2-3中列出的2线 JTAG 电路匹配

    谢谢。

    DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    我们在未安装 CCS 的计算机上使用了 Uniflash、使用方法也是一样的(Uniflash 从未在 CCS 计算机上使用过)。

    我们的板是定制板、MSP-FET 是独立编程器、直接连接到实验板的 USB 端口(MSP-FET 硬件编程工具| TI.com)。

    我很确定问题来自电源连接:我只连接 VCC_TARGET 引脚到微控制器的 VCC。 是否应该连接 VCC_TOOL? 还是将两个引脚都连接到我们的板 Vcc?

    亚历克西安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将微控制器电源连接到 MSP-FET 的 VCC_TOOL 和 VCC_TARGET 引脚。

    我还下载了 Uniflash 的 Windows 安装版本、而不是使用 Web 应用程序。

    它仍然无法正常工作、就像使用 CCS 一样、在~10秒后出现错误消息"[ERROR] MSP430:连接到目标:未知器件时出错"。

    亚历克西安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现了问题。

    在 MSP-FET 连接器上、我使用了引脚"RST"和"test"、这些引脚是 MSP430FR2153微控制器的引脚名称。

    但引脚也被命名为"RST/NMI/SBWTDIO"和"TEST/SBWTCK"、我们需要使用 MSP-FET 的引脚"TDO/TDI"和"TCK"。

    顺便说一下、使用 VCC_TARGET 引脚能够完美地工作、我们可以为电路板供电并使用调试模式。

    此致、

    亚历克西安