This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5328:开发工具

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5328, MSP-TS430PN80A, MSP430F5329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1337511/msp430f5328-development-tool

器件型号:MSP430F5328
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430PN80A、 MSP430F5329

大家好、我们了解如何使用采用64引脚封装的 MSP430F5328。

TI 网站显示 MSP-TS430PN80A 作为 MSP430F5328的支持/开发工具、但它仅支持 80引脚 QFP–如 MSP430F5329、而不是5328。

 提供基于 MSP-TS430RGC64x QFN 的工具、但它们并未列出 MSP430F5328支持。

我们使用什么平台在 MSP430F5328 (64引脚 VQFN)上进行开发

MSP430F5328IRGCR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    当您为您的设计选择了器件的64引脚封装时、我们建议您使用超集80引脚部件进行原型设计、并且仅使用64引脚器件上的引脚。 这64个引脚上的功能将与您实际用于生产的64引脚器件上的功能相同。 因此、我建议您以上述方式使用 TI 网站推荐的工具进行原型设计。