您好!
software-dl.ti.com/.../ch_calibration.html
我使用它来执行 VFR 校准。
我想知道、在从校准中导出 xml 文件后、是否可以将其刻录到 MSP、并告诉它使用该文件以获得适当的水流量值?
这就是我今天要做的事情、我准备了一个校准文件、并通过 USS 加载它、然后在"波形"页面上单击"使用 ADV"表。
我还想详细说明是否可以在我们的定制板上将该文件刻录到 MSP 上、以及如何进行烧写? 在哪里可以找到特定于寄存器和命令的信息?

附件为说明图片。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
software-dl.ti.com/.../ch_calibration.html
我使用它来执行 VFR 校准。
我想知道、在从校准中导出 xml 文件后、是否可以将其刻录到 MSP、并告诉它使用该文件以获得适当的水流量值?
这就是我今天要做的事情、我准备了一个校准文件、并通过 USS 加载它、然后在"波形"页面上单击"使用 ADV"表。
我还想详细说明是否可以在我们的定制板上将该文件刻录到 MSP 上、以及如何进行烧写? 在哪里可以找到特定于寄存器和命令的信息?

附件为说明图片。
好的,我明白。
但在 USS GUI 中、有一个用于访问 adv.calibration 表的按钮、
这会导致我声称要使用的校准值。
如果未使用该按钮、则流量值与我所做的校准值不同。
正如您所说的那样、我获取了我创建的头文件的.h 文件并通过 CCS 将它们刻录在项目中、但直到我使用此按钮、流值仍然保持不变。
是否有其他方法可以告诉您使用此校准表?
是否可以将其设置为默认使用"USS_userConfig.h 中的校准表?

我想我误解了这个问题:您只需要在代码中启用表的使用、而不是检查"Adv calibration"框、是正确的吗?
您应该能够像以前一样使用头文件来实现这一点、并 在代码中手动将 USS_ENABLE_VFR_METER_CALIB 设置为"TRUE"。
这些内容可在 《USS 设计中心用户指南》中找到。
您好、Ido、
咨询我的同事后,似乎你需要调用 USS_runAlgorithms()而不是 USS_runAlgorithmsFixedPoint() 来获得校准后的 VFR 结果。 或者,您可以调用 USS_runAlgorithms(),因为这会调用 USS_calibrateVolumeFlowRate ()。
因此、请替换该函数调用、告诉我这是否有助于您从器件中获取正确数据。
我将上一个响应中的函数调用混合在一起、抱歉。
您应该 调用 USS_runAlgorithms(),而不是 USS_runAlgorithmsFixedPoint()。 该函数调用 USS_runAlgorithmsFixedPoint (),然后调用 USS_calibrateVolumeFlowRate (),后者 使用高级校准表调整 USS_runAlgorithmsFixedPoint 的结果。
因此将您在屏幕截图中突出显示的函数替换为 USS_runAlgorithms (),您应该会获得更新的 VFR 结果。
USS_runAlgorithms 接受 USS_SW_Library_CONFIGURATION 和 USS_Algorithms 类型的参数 Algorithms_Results。 USS_runAlgorithmsFixedPoint 获取类型为 USS_SW_Library_CONFIGURATION 和 USS_AlgorithmsFixedPoint Algorithms_Results_的参数。
将函数从 USS_runAlgorithmsFixedPoint ()更改为 USS_runAlgorithms()时,还需要确保参数的类型正确。 第一个参数(&gUssSWConfig)可以保持不变。 必须更改&algResFixed、因为它的类型不正确。
我相信我们在项目中为您定义了 algResults、这是正确的类型。 将&algResFixed 替换为&algResults、警告应消失。 如果尚未定义此定义,则可以添加定义:
USS_AlgResults Algorithms_Results;
USS_GUIApp.c 文件中的 void USSLibGU43D(void) App_Engine 函数的顶部 Water_Demo。
有趣。 像以前一样在 GUI 中启用高级校准表后、您能否发布 TOF 和 VFR 窗口的图像?
此外、您只更改了一行以在新结构中使用新函数? 我不会指望这种改变会导致你的结果突然不起作用。 可能当数据传输到网桥时、它仍期望 IQMath 格式的定点结果、如 USS_IQMath Algorithms_Results_点中所示。 您能否调试项目以在调试/观察窗口中检查结构的值以查看它们是否更接近您的预期值?
感谢图像 Ido。
为了更详细地进行说明、我的意思是您应该尝试在 CCS (或您喜欢的任何 IDE)中调试代码、并在变量观察窗口中检查 VFR 和 ToF 值。 检查这些值是否接近您的预期 VFR 和 ToF 值。 我之所以这样建议、是因为我认为 GUI 可能会要求此数据为定点格式、而您的项目不再以此格式发送数据。 通过在调试器监视窗口中检查 VFR 和 TOF 值、您可以查看浮点值或十六进制值、这样您就能够验证现在的数据是否真的错误、或者格式是否正是导致问题的原因。