This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:具有 DVCC 缓慢上升时间和下降时间的欠压复位(BOR)可能会导致 MCU 卡滞

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1336208/msp430f6779a-brownout-reset-bor-with-dvcc-slow-rising-time-and-falling-time-may-cause-mcu-get-stuck

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

您好!

我一直在检查的关于 MCU 卡住(器件无法启动)的问题。
MCU 会卡在实际使用字段中(器件未启动)。 但不能在实验室中复制。
这无法使用调试器来调试代码卡在哪里。 (因为调试器复位了程序计数器)

仅使用 H/W 引脚检查了该故障的症状
(器件未启动)。

DVCC: 3.419V、AUXVCC1:3.328V
VCORE 引脚= 1.42V (内核电平0 AM)
复位引脚= 3.3V

现在,我怀疑原因是缓慢的上升时间和下降时间,从旧的讨论在下面的论坛。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/722493/msp430f6726-cause-and-remedy-to-make-the-mcu-immovable-state/2672286?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=delay%25252525252525252520BOR#2672286

[电源关闭→电源电压约为1-2 V 时的上升速度]
电力系统 A (复位后 MCU 不可移动状态):2.13V/s (典型值)
电源系统 B (复位后 MCU 正常状态):2.68V/s (典型值)

[电源关闭→电源处于1-2 V 左右时的下降速度]
电力系统 A (复位后 MCU 不可移动状态):0.52V/s (典型值)
电源系统 B (复位后 MCU 正常状态):0.49V/s (典型值)


那么、我在下面有一些问题。


BOR 电路正常运行(3V/s)时、DVCC 的上升时间和下降时间速率是多少?

当 DVCC 上升时间和下降时间低于3V/s (MCU 卡滞)时、会发生什么情况?

为了使 BOR 电路正常工作、VDSYS 是否必须考虑上升时间和下降时间速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.至少3V/s

    2.它不可能导致 BOR 事件并保持在复位状态。

     VDSYS 表示最小电源电压。 它与上升和下降时间没有关系。

     

    1、仅当接收 处于关闭电源和接通电源状态且未完全复位(非常接近 BOR 阈值)时、才会发生上述 e2e 上描述的此问题。 在您的产品上是一样的吗?  

    还有其他位置会导致 CPU 暂停(例如、在此范围内的 SD ADC 输入。 我的客户在 i2041上遇到此问题)。 关键问题是通过重新定义

    3.如果你不能重新创建,你能提供更多的信息,当 它是在 实际使用字段?

    • 有多少器件可满足此问题  
    • 他们何时解决此问题
    • 该 问题是否有任何模式
    • 这是新工程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、只有当设计处于 断电和上电条件时、并且未完全复位(非常接近 BOR thd)、才会在前面的 e2e 中描述此问题。 在您的产品上是一样的吗?  

    不、这只是一个假设(MCU 卡住)。 我们尚未在实验练习中重复出现此问题。 (在尝试导致电压下降以缓慢地关闭 BOR 的过程中)。  我们的电路没有与之前的 e2e 一样的外部复位电路 IC。

    3.如果你不能重新创建,你能提供更多的信息,当 它是在 实际使用字段?

    有多少器件可满足此问题  
    答案:约占1000台设备的0.5%至1%。


    他们何时解决此问题
    答案:安装一个月后


    该 问题是否有任何模式
    回答:是、仅广泛适用于交流电源系统不稳定的安装。 (使用交流/直流电源电路)

    这是新项目吗
    回答:它是一个新项目,使用类似的 MCU ( MSP430F6779 )作为旧项目。 但功能和电路板不同。