This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430:仿真器初始化时出错:USB FET 的电压1583值不正确/不允许

Guru**** 2534520 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1336526/msp430fr6043-msp430-error-initializing-emulator-the-voltage-1583-value-is-not-correct-allowed-for-the-usb-fet

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我们正在尝试在线提供一些定制电路板、并从演示板上的嵌入式 MSP-FET 切换到使用 EV 编程器。  出现此错误。

MSP430:初始化仿真器时出错:USB FET 的电压1583值不正确/不允许

Google 搜索未发现任何特定于此错误的内容。  我们需要一些帮助来确定什么是配置错误、或者在何处查找可能导致此错误的其他问题。  

非常感谢任何帮助。  

布伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    调试器正在尝试检测为 MSP430供电的电压、发现该电压不正确。 这可能是电源或物理连接问题。  

    以下线程可能会对您的问题提供一些说明:

    线程1

    线程2

    线程3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现线路有问题、因此问题得到了解决。   

    现在、我们遇到了另一个问题。   我们对定制板使用 SBW (Spy-by-Wire)。  有时、在调试时、IT 程序只会罚款和运行。  但在其他任务上、当我们对其进行编程时、看起来编程非常快、并且调试器会在 c 运行时环境初始化中挂起。  它将显示一个用于调试的位置、但它不会单步执行、并且一切看起来都处于有趣的状态。  我们所能做的任何事情都不会使它脱离这种状态。  几个小时后、它将再次找到一个新的结果、直到它似乎随机地执行相同的操作?

    关于在何处解决此问题的任何建议。  这确实会给我们的开发带来障碍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到您解决了第一个问题。

    将来、当您遇到新问题时、您能否发布新问题而不是继续旧问题? 它有助于让我们的线程专注于主题、并且更容易为其他客户找到。 您可能需要始终为此线程执行此操作、因为我可以在这里使用一些额外的背景。

    当您说它看起来非常快时、您能否详细说明您看到的内容? 这一切都是使用 CCS 或其他工具完成的吗? 此外、当您说它显示了一个调试位置时、您是意味着它显示了一个地址、还是意味着您可以看到程序执行类似复位处理程序的操作? 你还说,几个小时后进入奇怪的状态,它会随机地恢复到正常的运行,而你不做什么或改变什么?