This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:SYS16勘误表是否会导致器件仅暂时复位(不保持复位)?

Guru**** 2599765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1338609/msp430f6779a-does-the-sys16-errata-cause-the-device-temporarily-reset-only-not-hold-reset

器件型号:MSP430F6779A

SYS16勘误表是否仅导致器件暂时复位(不包括 HOLD RESET)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从说明中可以看出,我认为是的。 下面是我在系统中发现的注释:

    2.对于一个客户来说什么是明显的影响或者由这个错误引起的应用/功能故障是什么:
    
    即使电源正常但有一个低至300mV 的上升瞬态也会发出一个错误的复位(只要60uS)(在多个瞬态时可以更低)。