This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:不同材料管道中液体流动的测量问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1331058/msp430fr6047-measurement-problems-of-liquid-flow-in-pipelines-of-different-materials

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

目前、客户正在测试流量计对不同材质管道的适用性。 使用的换能器安装方法为"V"型安装、如下图所示:

当器件安装在 PVC 凸起、似乎可以在 USS GUI 上看到两个独特的凸起。 当该 脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙 参数为40、波形如下:

当该  脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙  参数为80、波形如下:

当该 脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙 参数为60、可以清楚地看到两个凸角之间的边界:

但是、仅当 脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙 参数为80、显示波瓣可正确用于流量计算、即第二波瓣可用于流量计算。 第一波瓣的信号强度似乎很低、 GUI 将报告误差并且无法执行计算。

客户当前的问题是、当他们将测量装置放在 不锈 看到波瓣、GUI 看到的只有一个波瓣。  当该 脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙  参数为40、波形为:

此波形不能用于流量计算、误差将经常报告。
但是当 脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙 参数为80、没有像 PVC 管那样的第二波瓣、但一堆杂乱的信号、如下图所示:

因此、器件无法在 不锈钢 管道。 导致此问题的原因可能是什么、解决方案是什么?

GUI 配置:

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    第1个信号似乎通过了管道表面。 距离短、速度快。 这似乎是激励信号的振铃。  

    第二个信号应该是正确的接收信号、该信号通过管道并反射回传感器。 对于钢管而言、 它将显著降低通过它时的信号能量。 因此、钢管很难接收到第二个信号。  

     

    您可以检查客户是否在换能器和管道之间使用了超声波凝胶。 则有助于获得良好的信号。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    感谢您对信号问题的回复,这对我非常鼓舞。

    关于超声波耦合剂的问题、我使用工业润滑脂作为超声波耦合剂。 我不确定此问题是否由工业润滑脂引起。
    对于当前的问题、您有建议的解决方案吗? 例如、是否要更换强度较高的超声波传感器或选择更好的耦合剂? 或切换到换能器的安装方法?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    从我这边看、最大的问题是管道材料。 对于钢管、无论您使用的是什么换能器和耦合剂、都很难接收到合适的信号。  

    对于这种夹钳式仪表、我们在 PVC 管上有一些经验。 我们以前试过钢管、铜管,但没能找到这种管用的方案。  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa949/slaa949.pdf

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash

    感谢您的回答、但我必须将其应用于金属管。 我似乎需要找到其他解决方案。 再次感谢您。

    祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 我现在将关闭该主题。