This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043 - FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLE

Guru**** 2599175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1338366/msp430fr6043-msp430fr6043---fr6043_ussswlib_template_example

器件型号:MSP430FR6043

您好  

我们在 调用函数: code = USS_runAlgorithms(&gUssSWConfig,&algResults)后收到错误代码126 ,我们正在运行项目  FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLEY ASIS。 我们看到错误代码126告诉我们 UPS 和 DNS 中没有信号检测。

我们尝试运行项目 MSP430FR6043EVM_USS_GUI、没有错误、并且在 Water_Demo 中有信号。

我是否需要在 "模板"项目中打开标记?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    通常、无需对模板示例进行任何更改即可使其正常工作。 您是否已将 GUI 中的配置头文件添加到模板示例项目中?