This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:USS GUI 波形数据

Guru**** 2596835 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1339563/evm430-fr6047-uss-gui-waveform-data

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我的客户在寻找有关从 EVM430-FR6047 USS GUI 保存的波形数据的一些指导。  

本文的理解是 USS GUI 可将波形数据保存在 CSV 文件中、以便在电子表格中进行操作。

时间戳列只是一个包含大数字的列。 您能告诉我数字格式是什么吗? 我们如何 e2e.ti.com/.../2024_2D00_03_2D00_20_5F00_waveforms.csvtranslate 将时间戳导入到实际时间中?

 

例如、GUI 的"Waveforms"选项卡中的图形显示时间为24小时时钟时间、如下所示- XX:YY:ZZ。 但 GUI 中的时间戳是一个4位十进制数。 我附上了我今天早上捕获的数据的示例 CSV 文件。

非常感谢您提供的任何帮助。  

谢谢。  

马修·莫特

现场应用工程师|德克萨斯州达拉斯

电话:+1 (214) 236 7162 |电子邮件: m-mott@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    时间戳格式仅为毫秒、看上去与绝对时间无关。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon,  

    感谢您的快速响应。

    因此、时间戳表示捕获时间是多长(以毫秒为单位)?

    是否有数据点可显示捕获波形的时间? 我假设客户正在寻找这些信息。  

    谢谢。  

    马特·莫特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时间戳仅显示给定命令的接收时间(相对于运行时以 ms 为单位)。  

    所以在您共享的 Excel 文件中、每1000ms 有一个 Delta ToF 值。  

    遗憾的是、没有根据您的系统时间显示采集时间的变量。  

    此致、
    布兰登·费舍尔