This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:连接到目标时出错:未知设备

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1326685/msp430fr2433-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433

出于某种原因、在 MSP430FR2433 MCU 中、我无法通过 TI LaunchPad 下载固件。 进行了几次尝试、但我仍然无法成功下载固件。  

1) 1) 尝试使用  从 TI 订购的新 LaunchPad " MSP-EXP430FR2433 "  

2) 2)尝试将 MCU 芯片更改为新芯片  

3) 3)从外部为目标供电、而不是从 TI Launchpad 提取3.3V 电源。  

4) 4)尝试更改 TDIO 线路上的下拉电容值。 (1nF、1.5nF、0.22nF)  

 我缺少什么吗?   请告知  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的斯大林:

    那么、您正在尝试使用 FR2433 Launchpad 对 PC 上的 FR2433进行编程、对吗?

    如果是、LaunchPad 与您的目标器件之间的线缆连接了多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    是的。 我使用了 FSR2433 Launchpad 对 FR2433 MCU 进行编程。 电线的长度(最大)可以是4英寸左右。  

    您是否发现导线长度有任何问题?  我注意到 TDIO (PIN. 否-1)。   

    TDIO (PIN. NO -1 )是否偏移至1.8V 并出现脉动?  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的斯大林:

    长度即可。 是否会在我们的 LaunchPad 未连接到您的目标的情况下看到这些脉冲?

    该器件上有(2)个 DVSS 引脚(24p 封装)-您是否均已接地?

    您是否都有0.1uF 和4.7uF 或10uF 连接到 DVDD?

    我假设您可以对 LP 上的 MSP430FR2433进行编程、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    实际上,在两种情况下, (独立 目标)或(目标+ launchpad )我都能看到脉冲。  

    同样在这两种情况下、TCLK (引脚编号2) 保持低电平。   

    我再次重新检查了 DVDD 和 DVSS。  

    ->引脚18、23和25全部三个都已连接并 接地  

    ->针脚24 连接了10uF 和0.1uF 电容器。  

    是的。 对 Launchpad 进行编程没有问题。 Launchpad 的 TDIO 引脚在加电后保持@ 3.3V 电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的斯大林:

    至于脉冲、它可能是正常的、也可能不是正常的。  它取决于编程器的状态。  正如您所指出的、成功后、该引脚保持@ 3.3V。

    使其正常工作应该不会有太大的麻烦、因此我想我们忽视它可能是简单的事情。

    再看看您的原理图、我看到的是 VR8。  应该没问题、但您是否已尝试取消填充以了解它是否会影响 TST/SBWTCK 引脚的时序?  是否有机会让 RST/SBWTDIO 和 TST/SBWTCK 向后部署在 PCB 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    当您说编程器的状态时、我想您指的是 Launchpad。 我尝试了交换不同的 Launchpad 2311和2433、目标板上的行为相同。    

    我没有填充 VR8、而是将其保留为占位符。 除了 SBW、是否有其他方法可以将 Launchpad 连接到目标?  可以通过 UART/I2C/SPI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    今天我了解了 MSP Flasher 工具并进行了试用。

    Chrome 扩展://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.ti.com/.../slau654e.pdf

    相同错误。  以下快照是否有任何线索?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的斯大林:

    好的、我们排除了 VDD 和接地可能性。  以及 SBW 连接。 是否确实要将 SBWTDIO 从 LP 连接到目标上的 SBWTDIO?  SBWTCK 也是?

    您从何处获得 TI、Digikey 和 Other 的这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    从 LP 到目标的连接正确。 它只有4条线(SBWTDIO、SBWTCK、3.3V、GND)。 我甚至尝试从外部拉取电源、而不是从 LP 拉取3.3V。  

    这些部件是从 Mouser Electronics 订购的、并于2023年11月派送给我。 您是否认为我们需要将  SBWTDIO 和 SBWTCK 布线为差分信号? 我希望看到 LP 路由,但我找不到。 brd 文件。 您能否共享。 的 BRD 文件? 谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    另一个要点是-我使用热风机来组装和拆卸 MCU 芯片。 您认为吹风的温度会损坏芯片吗?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的斯大林:

    很抱歉响应的延迟(不在办公室、讲道)。

    不,除非你加热器件几分钟,我不会太担心。 我正在查看电子邮件中提供的 PCB 文件、看不到任何异常情况。  我要回头看看您对引脚1上的脉冲的评论。  这是 RST 引脚并是输入、因此不确定那里发生了什么情况。  我将在工作台上设置一些东西、并尝试重现这些脉冲。