This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:XDS 仿真故障。

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1338655/lp-mspm0c1104-xds-emulation-malfunction

器件型号:LP-MSPM0C1104

TI XDS 仿真器为什么经常出现故障、甚至在出现故障时、

它需要通过 CSS 进行救援。

这对不使用 CCS 开发平台的用户是不友好的。

如果 TI 无法在短时间内解决此问题、是否可以发布独立的 Microsoft

救援计划的 Windows 版本?

同时、我还尝试了通过 CCS 的 Mailbox_Factor MSPM0_MSPM0_AUTO_SAMPLE

但成功率很低。

它经常无法成功运行! 是否有不使用 CCS 的更好方法?

下面是针对 XDS 仿真故障而收集的对话框。  

下面的屏幕显示了通过 CCS 进行的救援尝试失败。

直到最后一个成功的救援屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我将设法解决这一问题,明天早上给你答复。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有在线工具可实现不使用 CCS 的"恢复出厂设置"。 链接是:

    dev.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    感谢您努力解决我的问题。

    我认为这可以解决首次使用 TI MSPM0 MCU 的用户遇到的许多问题。

    不过、最好将此工具放入安装文件中、

    而不是通过互联网。

    非常感谢您的帮助。