This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:什么是 PMM15勘误表中中断的快速处理?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1338574/msp430f6779a-what-is-fast-servicing-of-interrupts-in-pmm15-errata

器件型号:MSP430F6779A

PMM15勘误表中对中断的快速处理是什么?


工作区中。
2、如果需要对中断进行快速处理、在中断中或者添加一个150us 的延迟
服务例程或进入 LPM3/LPM4之前执行此操作。


这是否意味着使用完全性能模式配置来处理中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在全性能模式下意味着什么? 我想它可以快速唤醒、对吧?

    当不使用快速唤醒功能时、该函数将返回0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您好!

    是的、从函数 PMM16Check 中可以看出、关键字是"快速唤醒"、而不是关于性能模式。

    如果我们不使用"快速唤醒"、就不需要添加150us 延迟、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。