This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736:采集原始电压和电流波形样本

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1337786/evm430-f6736-capturing-raw-voltage-and-current-waveform-samples

器件型号:EVM430-F6736
主题中讨论的其他器件: EVM430-F6779

您好!

我想知道是否可以 在执行任何计算之前从 EVM430-F6736评估模块的 SD24获取原始电压和电流波形样本? 能否 使用电能测量设计中心工具来查看数据?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不可能的。 因为采样率为4kHz。 很难在不影响数据采样的情况下以这个频率发送数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有替代平台可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您想通过输出所有测量数据来执行什么操作吗?  

    也许您可以在此文件下的"__interrupt void SD24_ISR (void){"中尝试 SPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    我需要原始数据用于进一步的频谱分析。 我拥有 EVM430-F6736和  EVM430-F6779开发套件。 它们都有一个 RS -232连接器。 如何配置硬件以转储 SPI 数据? EVM430-6779手册(slaa577g)明确指出: 此库还提供了获取电压和电流原始样本的选项、以用于诸如谐波分析和总谐波失真(THD)之类的高级计量数据。

    您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不适用于 电能测量设计中心工具。 其中讨论了另一个较旧版本的电子式电表软件、您可以从  

    用于能量监控的总谐波失真测量设计指南(修订版 A)。  

    但是、对于 电能测量设计中心、它不支持输出原始数据。 如果您想基于 电能测量设计中心实现通信、则需要在"__interrupt void SD24_ISR (void) "