This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:Spy-by-Wire 不始终在启动代码中运行并挂起

Guru**** 2532920 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1339050/msp430fr6043-spy-by-wire-doesn-t-always-run-and-hangs-up-in-startup-code

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

几个月来、我们一直使用开发板、没有任何问题。

我们将切换到定制电路板。  使用带有 Spy-by-Wire 设置的 CC 和 MSP-FET。  

有时、调试器工作正常、我们会运行它、它会命中 Main 中的第一行、这样我们就可以继续工作了。  

但随后它会停止工作。  当运行时、调试器在启动代码中挂起(它突出显示了一个随机的启动代码行)、从不命中 Main、但似乎被卡在启动代码中。   我们做的任何事情都不会让它继续。   

如果我们换用另一块电路板、它通常会工作一段时间、直到它挂起(相同的症状)。  然后我们可以返回到第一块板、它"磁力"再次工作。   我们已检查并仔细检查了连接器(包括将它们切换掉)和电源。  从这一点看,一切似乎都很好。

其他信息:

我们在 SBWTDIO 上有一个1000 pF 电容器和47k 上拉电阻器、在 SBWCLK 上有一个750下拉电阻器。  请注意、这些组件位于与 MSP-FET 相连的适配器板上。 然后、通过一根7英寸带状电缆将该适配器板连接到我们的定制板。

感谢您对去哪里寻找的任何想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    感谢您提供更新的信息。 因此、这仅在定制电路板上发生、对吗?

    在创建定制器件时、您是否参考了 TIDM-02003参考 原理图来帮助创建设计?

    对于您提到的 SBWTDIO 上的上拉和电容以及 SBWCLK 上的下拉、最好是发布一个电路的图像、这样您就能100%清楚自己的意思。

    我不一定认为带状电缆导致了该问题、但最好将其换为另一个以确定。

    您是刚刚运行我们在 SDK 中提供的一个演示代码、还是在器件上运行自定义代码?