This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2311:使用 MSP-EXP430FR2311实施 SLAA908A

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3648, MSP-EXP430FR2311, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1339055/msp-exp430fr2311-implement-slaa908a-using-msp-exp430fr2311

器件型号:MSP-EXP430FR2311
主题中讨论的其他器件:LM3648、、 USB2ANY

按照与 SLAA908A 相同的方式连接 MSP-EXP430FR2311。  通过 CCS 将固件映像文件从 SLAA908A 下载到 MSP-EXP430FR2311。 连接 MSP-EXP430FR2311时、插入了两个 UART 端口:MSP 应用 UART1和 MSP 调试接口。  我尝试通过 UART 终端读取 LM3648的寄存器。  UART 端口"MSP application UART1"配置为以 波特率115200、8位数据、无奇偶校验、1个停止位、无流控。  将十六进制数字序列"0x53 (开始) 0xC6 (器件地址+写入) 0x0C (寄存器地址) 0xC7 (器件地址+读取) 0x50 (停止)"发送到 LM3648以读取 ID 寄存器0x0C。 LM3648不返回任何数据。  

我已使用 USB2ANY 确认 LM3648工作良好。 我是否可以知道在  MSP-EXP430FR2311上实施 SLAA908A 可能会有什么问题?  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    > 0x53 (启动) 0xC6 (器件地址+写入) 0x0C (寄存器地址) 0xC7 (器件地址+读取) 0x50 (停止)

    查看图3-3、我认为您需要:

    > 0x53 (开始) 0xC6 (器件地址+写入)

    0x01 (写入字节数)

    > 0x0C (寄存器地址)

    0x53 ([重复]起始字节)

    > 0xC7 (器件地址+读取)  

    0x01 (读取字节数)

    > 0x50 (停止)

    ----------------

    您是否安装了 I2C 上拉电阻器? Launchpad 不提供上拉电阻、但您的 LM3648板可能会提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce:

    非常感谢您的帮助。