This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:我是否可以在没有电压的情况下测量电流

Guru**** 2600355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1338726/msp430f6779-can-i-measure-a-current-without-having-a-voltage

器件型号:MSP430F6779

您好!

我目前正在针对三相+ N Rogowski 电流传感器应用评估 MSP430F67平台。 在电能测量设计中心中、我只能在 有电压测量通道的情况下创建相位。 我现在想知道是否需要使测量库起作用、因为我没有要测量的电压。 有人知道在不进行电压测量的情况下电流测量是否有效?

谢谢、此致、

鲁汶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruven:

    相位是电压和电流之间的关系、如果没有该电压分量、就无法获得相位关系。 电流测量值是来自罗氏线圈的电压读数、因此在没有电压通道的情况下仍可以读取电流读数本身。

    此致、

    卢克