This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如果 WDTIE 位和 GIE 位被置位而 WDTTMSEL 为0 (看门狗模式)、会发生什么情况?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1339419/msp430f6779a-what-happens-if-the-wdtie-bit-and-gie-bit-are-set-while-wdttmsel-is-0-watchdog-mode

器件型号:MSP430F6779A

如果在 WDTTMSEL 为0 (看门狗模式)时 WDTIE 位和 GIE 位被置位、会发生什么情况?

看门狗是否可以在看门狗模式下发生中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它将复位器件、并且所有位都被清除。 这就是为什么它在这里说没有意义。