This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:Uniflash 未在所有计算机上运行

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1337775/msp430g2231-uniflash-is-not-running-on-all-computers

器件型号:MSP430G2231
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-EXP430G2ET

我试图通过使用 Uni Flash 程序上传程序,但它不能正常工作。  

顺便说一下、另一台 PC 工作正常。 仅部分 PC 无法正常工作。

是不是有些. NET 框架问题或什么?

我想知道窗口操作系统或 Uniflash 程序上的设置属性。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么试用 Lite FET-Pro430 Elprotronic 呢? 它是另一个 MSP430编程工具、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 MSP-EXP430G2ET、没有  Lite FET-Pro430 Elprotronic 工具。

     我正在使用它通过 Uniflash 在电路板上对 MCU 进行编程。 但在一些计算机上"连接到目标时出错"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个软件、也可支持  MSP-EXP430G2ET。 您可以从互联网进行一些搜索吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的、进行了一些搜索。 2天回来的下载链接重定向我到同一个页面.  

    但今天我找到了另一个链接,今天下载它。

    我能不能说明为什么 Uniflash 的行为如此? 我的意思是、应该有一些原因不能在某些 PC 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的不知道。 我只支持 MSP430。 据我了解、Uniflash 是基于 Java 构建的、适用于所有 TI 产品。  FET-Pro430 基于 C++构建、且仅适用于 MSP430、这意味着它需要更少的软件库支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lite FET-Pro430 Elprotronic  只安装了15天、此后必须购买许可证。 如果有 Launchpad 和 Uniflash、我不会购买任何这些产品。

    请提供任何有关运行 Uniflash 的建议/解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在互联网上找到  Lite FET-Pro430 Elprotronic 的免费版本。  

    从屏幕截图中可以看出、Uniflash 似乎可以识别调试器、但无法找到 IC。 如果您想进一步分析问题、可以抓住 SBWTDIO 和 SBWTCK 的浪潮吗?