This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:C#帮助说明哪些功能显示哪个器件被连接以及电路板的程序状态。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1333297/msp-gang-c-help-with-which-functions-show-which-device-is-connected-and-the-program-status-of-the-board

器件型号:MSP-GANG

我正在创建一个 C#应用程序、希望检查是否已连接到 MSP-GANG 8个位置中的一个板上。 在提供的 Gang 编程器 UI 中、结果部分显示连接和编程。 我在尝试弄清楚、我可以调用哪个函数来中继这些信息。 我认为这可能是 MSP_GetProgressStatus、但我没有收到任何返回数据。 我可能会做错事、只是想得到一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我无法帮助您将 MSP-GANG 用于特定用途。

    我有两个建议:

    #1. 查看 MSP-GANG 用户指南以获取详细说明。 它包含在 Gang 软件安装中。 第4章可能对您有所帮助。

    #2联系供应商获得  elprotronic 公司的技术支持(群组供应商)。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使该线程保持打开状态、以防任何人以前使用过该函数、并且可以向您提供一些建议。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我将关闭该线程、因为没有来自任何一方的更新。 如果您有任何其他问题、可以在此处回复或提交新问题。

    谢谢!

    B.R.

    萨尔