This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:适用于 MSPM0L1306的 MSP-GANG

Guru**** 2596815 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1324370/msp-gang-msp-gang-for-mspm0l1306

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306SysConfig

大家好、

我的客户正在自己的定制电路板上评估 MSPM0、对于用于大规模生产的 MSP-GANG 有一些疑问。

  1. 如果微控制器处于空白状态、将自动选择 BSL。 它们可以通过 SWD 使用 MSP-GANG 写入吗?  
  2. 是否只能使用 SWD 的 MSP-Gang 将程序写入 MSPM0L1306?
    用户指南中未对其进行介绍、但通过 MSP-GANG 编程器的 UI 来显示。
  3. 您能否与我分享一个文档、其中包含 MSP-Gang 和 MSPM0L1306的连接信息、例如显示用于连接的电路配置的硬件?

MSPM0L1306:适用于 MSPM0的 MSP-GANG -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    Unknown 说:
    如果微控制器处于空白状态、将自动选择 BSL。 它们可以通过 SWD 使用 MSP-GANG 写入吗?  [/报价]

    是的、SWD 仍可用于连接处于 BSL 模式的器件并对其进行编程。

    [quote userid="558848" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1324370/msp-gang-msp-gang-for-mspm0l1306是否只能使用 SWD 的 MSP-Gang 将程序写入 MSPM0L1306?
    用户指南中未对其进行介绍、但它在 MSP-GANG 编程器的 UI 中显示。

    如果您拥有最新版本的 MSP-GANG GUI、并点击显示 MSPM0L1306的下拉框、则应该能够选择其他器件型号。

    [quote userid="558848" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1324370/msp-gang-msp-gang-for-mspm0l1306能否与我共享一份包含 MSP-Gang 和 MSPM0L1306连接信息的文档?例如、显示连接使用哪种电路配置的硬件?

    有关 MSP-GANG 的详细信息、请参阅《MSP-GANG 用户指南》。

    仅需所需的编程连接、请参阅以下内容:

    MSP-GANG 连接器:

    MSP-GANG 至 MSPM0连接:

    MSP-GANG 引脚 MSPM0电路板连接 备注
    引脚2 (VCC 工具) 电源电压(通常为3.3V) 当 MSP-GANG 是编程的电源时使用
    引脚4 (VCC 目标) 电源电压(通常为3.3V) 当电路板/Launchpad 由外部供电时使用、否则使用引脚2
    引脚5 (TMS) SWDIO 在 Launchpad 上拆下 XDS110跳线
    引脚7 (TCK) SWCLK 时钟 在 Launchpad 上拆下 XDS110跳线
    引脚9 (GND)
    引脚11 (RST) nRST 在 Launchpad 上拆下 XDS110跳线

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的支持。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我的客户尝试连接、正如您所提到的。

         

    但是、结果是误差、如下所示。

    • 即使更改了"电流"或" VCC 稳定时间"、仍会出现故障(错误23)  
    • SWD 的速度发生变化时失败(错误23)。
    • 更改目标后仍将失败(错误23)

    您能告诉我们如何解决这个问题吗?

    我们在一个封闭的线程中找到了一个类似案例的论坛、但没有结果不能作为参考。   
    MSPM0L1305:MSP-GANG 编程器错误-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    提前感谢您。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    我觉得这些联系是正确的。  

    他们以前是否使用 LaunchPad 进行过开发? 他们是否可以尝试将器件复位到 BSL 模式、然后对其进行编程?

    它们可以通过按住 S1 (BSL 调用/PA19) 、然后按 S3 (复位)来执行此操作。 按下 S3后、它们可以释放 S1并尝试对器件进行编程。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的支持。

    是的、他们以前使用 Launchpad 进行调试。 有人对此表示担忧吗?

    关于 BSL、他们为什么要使用 BSL 模式?  
    因为它们将来会使用 SWD 而不是 BSL 进行写入。

    提前感谢您。

    此致、

    肯利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    是的,他们以前是使用 Launchpad 进行调试的。 对此有任何疑问?

    有可能使在 MSPM0上运行的代码中断或使调试工具难以连接。

    这可能类似于 MCLK 的规范值之外、看门狗复位环路、对非主器件的错误重新配置等。

    ,因为将来他们将使用 SWD 而非 BSL 编写。

    通常情况下、他们不需要为器件执行此操作、我只想提出建议、因为这是一个 LaunchPad、可能在某个时候用于调试或开发。 调用 BSL 模式(假设 BSL 模式调用仍在非 main 中启用)、可防止任何不良的应用程序代码在器件上运行。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    客户已尝试按照您的指导进行 操作、但即使他们操作 S1和 S3、它似乎是 SWD、而不是 BSL。
    他们已将这些波形与 MSP-Gang 共享、希望这是解决此问题的提示。
    他们已经尝试过很多次了。 请参阅随附的文件。

    提前感谢您。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenley,

    客户尝试按您的指导执行此 操作,但即使他们操作 S1和 S3,它似乎是 SWD,而不是 BSL。

    如果 SWD 在非 MAIN 中仍然启用、则 SWD 在 BSL 模式下仍可在器件上工作。

    他们与 MSP-Gang 分享了这些波形,希望这是一个解决此问题的提示。
    他们已经尝试过很多次了。 请参阅随附的文件。

    NRST 流量在我看来并不正常、但我会进行内部检查以确保正常。

    同时、您能否让他们尝试对 器件进行恢复出厂设置? 以下是 SDK 指南中有关如何在 CCS 中执行此操作的说明: https://dev.ti.com/tirex/content/mspm0_sdk_1_30_00_03/docs/english/tools/ccs_ide_guide/doc_guide/doc_guide-srcs/ccs_ide_guide.html?highlight=reset#dssm-mass-erase-factory-reset-wait-for-debug-and-set-reset-mode

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    谢谢你。

    请在您完成检查后告诉我。

    对于恢复出厂设置,他们是否应选择以下选项?

    • Reset_Auto   将执行恢复出厂设置,强制使用 XDS110复位线路进行复位。

    或  

    • Reset_Manual   将执行恢复出厂设置,要求用户按重置按钮。

    谢谢、此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:  

    他们也可以使用。 自动模式稍微简单一些。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    他们已尝试恢复出厂设置、但无法正常工作。

    但是、他们也尝试了旧版本的"实验性器件" LaunchPad、且可正常工作。

    他们怀疑 MSP-GANG 可能不支持最新的器件。

    提前感谢您。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    他们已尝试恢复出厂设置、但无法正常工作。

    [/报价]

    是否意味着恢复出厂设置成功、但器件仍然未编程、或恢复出厂设置失败?

    他们是否有其他可以尝试的电路板? 他们是尝试为新器件还是旧器件编译的开箱即用示例项目?  

    我之前对发布的 MSPM0L1306器件进行了编程、在使用最新版本的 MSP-GANG GUI 进行再次测试后、最终似乎能够正常工作。 使用上述推荐的相同连接。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    恢复出厂设置成功、但器件仍然无法编程。

    目前、他们没有另一个板可供尝试。

    是他们正尝试为新芯片或旧芯片编译的开箱即用示例项目?

    很抱歉、我不明白。 您能详细说明一下吗? 他们尝试为这两者编译相同的开箱即用程序。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    客户按照指导完成、以下是所示的错误。

    即使它们在工厂复位后向 MSP-Gang 执行写入操作、也仍然失败且不会发生变化。
    失败消息为"ERROR23:MCU 器件初始化失败"。

    他们 对"实验器件"MCU 执行同样的操作(Factory Reset)、并且 可以编写该操作。

    谢谢。此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    他们是尝试为新器件还是旧器件编译的开箱即用示例项目?

    很抱歉、我不明白。 您能详细说明一下吗? 他们尝试为这两者编译相同的开箱即用程序。

    [/报价]

    为该器件的预生产(修订版 A)版本所创建的代码将不能用于当前器件。 我只想确保使用工具的量产版本编译代码(此处提供所有工具的最新版本、CCS、SDK 和 SysConfig)。

    如果您可以询问他们在预生产中使用的 CCS 和 MSPM0 SDK 的版本、以及他们在生产器件中使用的版本、可能会有所帮助。

    我们也应向它们发送更多 LaunchPad。 如果他们使用预量产工具对生产器件进行编程、则生产器件上的某个器件可能配置错误。 如果他们使用生产工具进行编译/编译/恢复出厂设置、那么这个问题就没有那么大了。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenley,

    他们是否还可以尝试使用 CC 通过示例项目对生产 MSPM0L1306 LaunchPad 进行编程、然后尝试使用 MSP-GANG 对其进行编程?

    我已获悉、MSP-GANG GUI 可能未更新以正确处理器件低功耗模式。 如果它已经在运行我们的一个示例项目(选择一个非低功耗模式项目)、那么当他们尝试连接时、它不会处于睡眠模式。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的支持。

    我们正在使用最新的 SDK (mspm0_SDK_1_30_00_03)、最新的 MSP-GANG (发布了 1.03.08.00 (2023年8月15日))、 但仍然无法连接到量产的 MSPM0L1306 Launchpad。

    我还尝试在将其连接到 MSP-GANG 之前运行"开箱即用"的示例项目、但仍然不起作用。

    我已经就此联系了 elprotronic。

    他们似乎会更新软件来处理器件的低功耗模式。  

    我将等待更新、然后重试。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kenley、

    已理解、如果更新无法解决您的问题、请随时再次发布。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    他们提供了测试版、但 更新没有解决我的问题。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    好的。 是否是相同的问题/错误消息、或者新版本中的问题/错误消息完全改变了?

    如果相同、我想回顾一下我之前关于尝试另一个 LaunchPad 的评论。

    该器件上的某些器件可能专门导致了问题。 除了当前 MSP-GANG GUI 上的低功耗模式外、我无法重新创建器件初始化错误。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    是、相同的错误  

    我已尝试使用不同的 launchpad、并已成功由 Gang 写入。  

    当前问题的 launchpad 可以由 CCS 写入、但不能由 Gang 写入是奇怪的。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    我同意。 我不确定 MSP-GANG 编程过程与 XDS110连接过程会有何不同、后者会在一个器件而不是另一个器件上造成这种故障。

    这些 LaunchPad 仅使用板载 XDS110进行生产测试、因为这是它们最常用的配置。因此、如果器件/板在组装后出现此类问题、我们的生产测试可能无法解决。 但是、如果它在任何其他电路板上可重新创建、请告知我。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    仅供参考

    我已经要求营销团队检查这个问题、我们发现是因为芯片是"Q"等级。  

    对于工业级应用、我们发现根本没有问题。

    Elprotronic 将更新新软件以支持该功能。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Kenley、

    我不知道 LaunchPad 最终是如何标有 Q 的器件的、但希望以后可以由 Gang 软件来处理。

    此致、
    布兰登·费舍尔