This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:当其他段打开时、LCD 段会变暗或关闭

Guru**** 2529360 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1339153/msp430fr6043-lcd-segments-dim-or-turn-off-when-additional-segments-are-turned-on

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

我们将使用新的定制 LCD 和电路板以及微型中的内置 LCD 驱动器。  

我们可以在没有问题的情况下排除单个句段、甚至可以是8或10个、但当我们打开越来越多的句段时、某些句段开始完全消失或消失。  许多调光的段似乎在同一公共线上。  

有什么想法会导致这种情况?  它与电压有何关系? 或者我们配置驱动程序的方式是什么?  

感谢您的任何想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否测试 LCD 波形以查看发生了什么情况? 可能是在添加更多段后驱动电压过低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还没有机会这么做。  尝试弄清楚如何将示波器连接到这样的小器件上(总是很棘手)。  

    但是、我们的确干扰了 LCD 时钟设置来提高刷新率。  

    当我们降低刷新率时、问题就会减少。  我们发现一个设置几乎可以正常工作、但当所有段都打开时、其中的一些设置颜色略有不同。  如果再降低时钟速度、我们开始注意到闪烁。  

    这表示什么?  我们可以考虑进行硬件改动以解决此问题、而不是仅仅降低刷新率? 我希望确保我们拥有一个能够应对显示和电路板差异的强大解决方案。  

    我的理解是、通过降低刷新率、我们减少了当前的需求。  是这样吗?  在这种情况下、电流还能如何控制?   

    要添加更多细节...  我们从 TI EVM430-FR6043电路板开始、并在其上进行了几个月的开发。  该板上的显示段数几乎是我们显示的两倍。  我们直接为我们的电路板从 TI 板复制了电压梯。  电源由2节 AA 电池供电。

    请提供任何补充资料。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过增加电荷泵电压? 如果无法进行测试、请先尝试一下代码。 更改闪烁频率可以减少电荷泵的负载、这可以保持较高的电压、但如果太慢、人眼可以看到闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用外部电阻梯。  我可以在电阻梯内更改电阻、但不确定走哪条路。  

    我很难理解为什么有些细分市场看起来很好、而另一些细分市场关闭或非常暗。  为什么所有段的影响方式不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能分享这种波形、我可以提供更多见解。 其实,我不认识这种色情,有的部分是可以的,有的不是。