This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM430-FR6047流量-调试

Guru**** 2917730 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1339021/msp430fr6047-evm430-fr6047-flow-volume---debug

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、MSP430FR50431

你好
我在 EVM6047上进行实验、因此、一旦我正常连接、便可将您的演示代码刻录到它、打开 GUI 并获得50的流值(请参阅图像)

之后、我将其切换到外部、连接3V 外部电源、通过 MSP-FET 进行连接并进行调试、我站在 显示流量值以及其他值的值处、并且我得到的值会高得多

为什么我没有看到每小时50升的结果符合预期?
是否有其他显示最终流量值的值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是说您在 CCS 中看到的内容与 GUI 中的值不匹配吗?

    在 CCS 中、IQ16VolumeFlowRate 以 IQ16格式保存数据。 您需要将数据除以2^16才能获得实际数据。 在您的 ~中、iq16VolumeFlowRate = 3934092、因此、3934092/2^16 μ V= 60.03LPH。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在要在我们包含 MSP430FR50431的卡上进行
    以下是我们的信号读取部分方案:

    问题是我读取的值与流值不匹配、这与我在 EVM6047

    1) 1)您是否知道为什么会发生这种情况? 这是代码问题吗?
    没错、如果我错了、6043演示代码和6047演示代码在这方面是相同的、对吧?
    2) 2)这是硬件问题吗? 您是否看到我随附的方案有任何问题?
    (我们使用了6047方案)

    这些是我得到的值,它似乎有读数,但像噪音。 不是真正的水读数。
    (应该有一个大约60LPH 的流程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您在电路板上使用的是 FR50431。 需要对软件进行一些修改才能与 FR5043配合使用。 请按照随附的指南进行更改。 请注意、本指南以燃气表演示为例。 其中的某些部分可能不需要针对水表演示进行更改。  

    e2e.ti.com/.../5758.MSP430FR5043_5F00_SW_5F00_Changes.zip

    您可以使用相同的换能器和管道、以相同的流速从您的电路板和 EVM 电路板发送 ADC 采集数据。 它们应该能够获得类似的 ADC 采集数据。  

    此致、

    现金豪