This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:DCO 超过了 PMM12中编程的频率勘误表

Guru**** 2598005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1340595/msp430f6779a-the-dco-exceeds-the-programmed-frequency-in-pmm12-errata

器件型号:MSP430F6779A

比编程的频率高多少? 在本例中、我们使用来自 DCOCLK 的 SMCLK 25,165,824Hz 源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种勘误表意味着当 MCU 从 LP3/4退出运行时。 DCO 频率不稳定、并且在前6uS 不在编程的频率。  

    关于 DCO 频率与编程频率有多大差异、我们没有确切的数据。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在使用 SMCLK 时钟源模块 SD24 (ADC Σ-Δ 24位)、闪存(SPI UCA0)、EEPROM UART (I2C UCB0)和计时器 A (TA2)

    PMM12是否可能会导致严重错误、例如 MCU 停止操作(冻结、崩溃)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PMM12中没有看到 MCU 停止操作(冻结、崩溃)的说明。 应该不会导致这些问题。  

    此致、

    现金豪