This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:关于 MSP-FET

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1336341/msp-fet-about-msp-fet

器件型号:MSP-FET

尊敬的先生/女士:

在计算机上没有看到我们以前向您购买的 MSP-FET 编程器。 电源指示灯熄灭,模式指示灯始终呈红色

您能为我们提供帮助吗?

古尔努尔·库尔卢

伊斯帕克国际贸易有限

公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulnur:

      有关使用 MSP-FET 的信息、请参阅 MSP 调试器用户指南。 有关 LED 输出含义的信息、请参阅第5.6.4节。 似乎遇到了过流等错误情况。 建议的解决方法是拔下插头并插回。  

    您还可以通过在 E2E 上搜索现有帖子来查找有关此问题的更多信息、例如:

    请参阅 

    请参阅

    如果您浏览 E2E 或搜索 MSP FET 红色 LED 问题、还有许多其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulnur:

    我看到您将此帖子标记为未解决。 如果上述回复未能帮助您解决问题、请使用您采取的步骤以及仍不清楚或缺失的问题进行回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    建议的解决方案不起作用。 当编程器首次连接到计算机时、VCC 引脚提供4V 电压。  一段时间后、即使没有目标器件被连接至编程器、电源指示灯关闭并且编程器的 VCC 引脚上的电压显示为3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、即使未连接任何目标器件、LED 是否也会闪烁红色? 这表明 MSP-FET 本身存在错误。 也可能仅连接 MSP-FET 与 PC。 您是否曾尝试将 MSP-FET 连接到另一台 PC 以查看另一台 PC 是否能够识别它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulnur:  

    如果您发现 MSP-FET 报告了错误情况(红色 LED 亮起)、无论连接至哪种电源、这会让我对器件是否出现某种程度的损坏表示怀疑。  

    您使用的是什么 USB 连接器? 是 MSP-FET 附带的吗? 可能是电线断开或类型不正确。 您可以尝试也切换这个吗?  

    在您尝试交换电源线后、如果它仍然不工作、那么我认为我们已经有效地将问题缩小到了 MSP-FET。 除非两台电脑不兼容,但我怀疑情况并非如此。 最后一项尝试可能是重置器件、如 MSP 调试器用户指南中的第5.6.5.3节"MSP-FET HID 冷启动"部分所述。 如果这不起作用、我可能怀疑器件已损坏、无法恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我们的工程师虽然尝试过、但没有成功。 如果有视频、可以发送吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulnur:

    很遗憾、我没有提供任何演示视频。 我还要补充一点、如果器件损坏、此冷复位无论如何都不会修复。 我建议您根据指南中的说明尽量做到这一点、如果您有具体问题、我们可以尝试为您提供帮助、同时请尝试使用不同的 MSP-FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan、非常感谢您的支持。 我们将重试。