This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2673:Neopixel 库集成

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1336306/msp430fr2673-neopixel-library-integration

器件型号:MSP430FR2673

您好!

我尝试  在 mjmeli/MSP430-NeoPixel-WS2812-Library··GitHub 上使用 MSP430-NeoPixel-WS2812-Library/README.md 将 Neopixel 库集成到 MSP430FR2673中 。 但它不起作用。  

FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_1;

__ bis_SR_register (SCG0);//禁用 FLL
CSCTL3 |= SELREF__REFOCLK;//将 REFO 设置为 FLL 基准源
CSCTL1 = DCOFTRIMEN_1 | DCOFTRIM0 | DCOFTRIM1 | DCORSEL_5;// DCOFTRIM = 5、DCO 范围= 16MHz
CSCTL2 = FLLD_0 + 487;// DCOCLKDIV = 16MHz
__delay_cycles (3);
__BIC_SR_register (SCG0);//启用 FLL
Software_Trim ();//获得最佳 DCOFTRIM 值的软件调整

CSCTL4 = SELMS__DCOCLKDIV | SELM__REFOCLK;//将默认 REFO (~32768Hz)设置为 ACLK 源、ACLK = 32768Hz

PM5CTL0 &=~μ A LOCKLPM5;//禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式
//激活先前配置的端口设置//默认将 DCOCLKDIV 作为 MCLK 和 SMCLK 源

我这样配置 MCLK 16 MHz。 请帮助我找出问题。

谢谢

阿图利亚