This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:裸片封装信息?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1341586/msp430f5438a-die-package-information

器件型号:MSP430F5438A

您好!

我需要 MSP430F5438ACY 所提供的焊盘位置/封装尺寸信息以及任何处理/处理信息-它应该是一个裸片封装。

另一篇文章指出封装信息位于 ZCA0113A ZCA (S-PBGA-N113) 4225149 (修订版 A)(TI.com) 、但这是 NFBGA、而不是裸片。 我认为裸片是以器件的形式提供的、这正是我要寻找的。 如果这不能作为裸片封装提供、那么我想了解 MSP 系列中包含的器件、以及像这款芯片这样大量的闪存。

我可以从何处下载芯片信息(接合焊盘尺寸/位置、芯片尺寸等)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接合焊盘尺寸/位置、 芯片尺寸信息是 TI 的保密信息。  

    您可以尝试联系 TI 销售团队、寻求有关更多详细信息的帮助。  

    此致、

    现金豪