This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:FLL 锁定时间最小/最大值

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1341339/msp430fr2476-fll-lock-time-min-max-value

器件型号:MSP430FR2476

您好、团队成员:

在数据表(第28页)中、FLL 锁定时间典型值只在200ms 内提及。

有任何最小值/最大值数据吗?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    如果您在数据表中仅看到"典型"值、这通常意味着规格是从器件特性中得出的。  这是测量数百个器件并收集数据的地方、分布曲线确定应该是什么值。 另外、如果您只看到"典型"规格、这意味着每个器件都未经生产测试、因此没有最小值/最大值。

    现在来回答您的问题、通常是200ms。  如果这对于您的应用至关重要、您可以测量生产中每个器件的 FLL 锁定时间、也可以获取大样本(>100)并收集数据以查看它们生成的分布曲线。