This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:超声波设计中心的脉冲启动和 ADC 采集之间的差异

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1341951/evm430-fr6047-gap-between-pulse-start-and-adc-capture-in-ultrasonic-design-center

器件型号:EVM430-FR6047

​在本文中、我们使用 EVM430-FR6047评估套件进行测试、当我们将"Pulse Start 和 ADC Capture 之间的间隙"值更改为低于26us 时、该电路板将停止运行、不提供任何数据。 根据规范、这个值可以降低到3us、但实际上、我们是无法实现的。 我们需要使用它来测量非常窄的管道中的飞行时间。 此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    进行此更改时、GUI 是否会开始发出错误代码? 或者在进行更改时、它什么也不报告、也不显示波形? 它可以低至3us 这一规格并不一定意味着您能够将其降低至3us 以下。 这在很大程度上取决于您的硬件设置和您在 GUI 中使用的其他设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的意见和建议。 当我进行更改时、GUI 未发出任何错误代码、也未报告任何异常情况。 不过、这会导致没有显示波形、也没有接收到数据。

    感谢您的见解。 我知道响应速度取决于硬件配置。 我的目标不一定要达到3us 阈值、但使用当前的硬件设置、理想情况下、我应该能够获得响应时间约为10-15us 的数据。 不过、由于我无法将失真降低到25us 以下、因此会导致在获取任何信号时出现问题。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增大"Start PPG Count (ns)"参数 、以满足 GUI 施加 的最短 SDHS 稳定时间、如该线程的确认答案中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    感谢这里的链接和帮助、

    Carlos、

    您是否可以相应地调整此参数、并将 Seth 的回答标记为已解决、如果这样可以帮您解决问题?

    否则、请随时继续该主题。

    谢谢!