您好!
我使用6043模板示例的代码、
以便使用我们包含50431的电路板。
我在 EVM 中查看了一下、发现 ADC 的值确实是正常的、介于500到-500之间、然后我检查了板上的 ADC 读数 、结果如下:

我的担心是、它不使用 我们之前讨论过的 USS_APP_DC_OFFSET_ENCELL 算法、因为它不存在于模板代码中。
您认为这是收到此类值的原因吗? 或者您看到另一个原因吗?
当然、设置是相同的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用6043模板示例的代码、
以便使用我们包含50431的电路板。
我在 EVM 中查看了一下、发现 ADC 的值确实是正常的、介于500到-500之间、然后我检查了板上的 ADC 读数 、结果如下:

我的担心是、它不使用 我们之前讨论过的 USS_APP_DC_OFFSET_ENCELL 算法、因为它不存在于模板代码中。
您认为这是收到此类值的原因吗? 或者您看到另一个原因吗?
当然、设置是相同的。
您好、Ido、
我不确定电路板上的 ADC 读数有什么问题、您是否只是担心看到的值范围与使用 EVM 看到的值范围不同? 由于硬件都各不相同、我希望从 EVM 到定制 PCB 的值可能稍有不同。 只要您能够读取一致的结果、并将器件配置为应对硬件差异、就可以这样做。
无论是否启用了直流偏移消除、您都应该不会看到 ADC 捕获值有差异、因为该功能应用于预编译算法中。
此外、 通过参考在演示代码中的使用方式、您应该能够将 USS_APP_DC_OFFSET_ENCELL 功能复制到模板示例中。
您是否曾尝试过在器件上使用直流失调电压校准来查看这是否能修复您的飞行时间数据? 此外、您应该能够根据 《USS 设计中心用户指南》中的表格、手动编辑代码中的校准数据。
您是否探讨了导致直流偏移的硬件问题的可能性? 您可以使用 TIDM-02003参考设计 原理图来对照自己的原理图进行检查。