This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:哪个复位(PUC / POR/BOR)会禁用 GIE?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1341297/msp430f6779a-which-reset-puc-por-bor-disables-gie

器件型号:MSP430F6779A

哪个复位(PUC / POR/BOR)会禁用 GIE?

6.3.3状态寄存器(SR)

GIE 通用中断使能。 当该位置1时、将启用可屏蔽中断。 当该位复位时、所有可屏蔽中断
长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博尔。 见1.2.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    I TEST 启用 GIE、然后设置看门狗超时。

    GIE 因复位原因复位为0的结果(SYSRSTIV) 16h = WDT 超时(PUC)。

    这是否意味着 GIE 被 PUC 复位的特定时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有任何更新。

    我想确认 GIE 是否被 PUC 复位(从我们的测试结果来看、它在 PUC 后复位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    该位应在 PUC 实际期间复位。  

    用户指南涵盖了此处的语法。

    此致、
    布兰登·费舍尔