This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1342599/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我想在不使用 SDK 示例的情况下配置计时器如何执行该操作?
我想给一个延迟!!
尽快回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 中。

    实际上、您至少应该看看示例以了解如何完成该过程、并告诉我们您拥有的是什么、我们不知道您的时钟或您想要执行的操作。 我们也犹豫为你做家庭作业。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krushna:

    您是尝试在寄存器级还是使用 driverlib 来执行此操作? 您可能需要更改很多设置、具体取决于您想要使用计时器执行的操作。  

    Keith 正确地说、示例是帮助您开始此操作的最快资源。 技术参考手册(SLAU846) 是您不妨查看的下一个资源。  

    此致、
    布兰登·费舍尔