当 SD24_B 处于偏移二进制模式时、我无法确定它的每位伏特值。
在 MSP430用户指南的表29-3 (第771页)中、第一行显示:
+V_FSR = 0x00FF FFFF
0V = 0x0080 0000
-V_FSR = 0x0000 0000
在这种情况下、与正方向相比、 负方向有一个额外的位(即、负方向有8,388,608位、正方向有8,388,607位)
在这种情况下、每位伏特数是如何计算的?
以下是三个可能的 选项:
- Vref / 8,388,608
- Vref / 8,388,607
- 2个 Vref /(8,388,608 + 8,388,607)
谢谢。